This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:M0初始化导致发生中断

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507676/tms320f28388d-m0-init-cause-interrupt-happen

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

在 c2000.syscfg 上设置 M0 INIT 后。 ADC_INIT 因中断而失败。

如果 c2000.syscfg 上没有 MO INIT、ADC_init 将正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M0 INIT 将清除 M0的所有内容。 您是否检查了在链接器 cmd 文件中将此 RAM 用于什么?

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是的、这些位置似乎使用了全局符号  

    0 00000000 CODE_START
    0 000001b1 FLASH_INIT
    0 000002c8 SYSCTL_DELAY
    0 000002d4 _TI__ Handler_Table_Base
    0 000002da _TI__ Handler_Table_Limit
    0 000002de _TI_CINIT_Base
    0 000002e6 _TI_CINIT_LIMIT
    0 000002e6 _TI_CINIT_WARM

    谢谢、

    Ken  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您不应为 M0执行 RAMINIT。 这会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要为 M0执行 RAMINIT ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  

    我不会对 INIT 执行 RAMINIT 这些位置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的