This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:如何为 F28P55选择晶体振荡器、并在 CL 上选择合适的 CL1&CL2

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507161/tms320f28p550sg-how-to-choose-crystal-oscillator-for-f28p55-and-choose-suitable-cl1-cl2-base-on-cl

器件型号:TMS320F28P550SG

工具/软件:

尊敬的团队:

CL = 30pF:

根据 F28P55数据表、设 CL1 = CL2:

CL = CL1/2 +5pF ====>CL1 = 50pF、这个数字太大了! 但我们的数据表显示:

那么、我们可以在 F28P55上使用这个晶体振荡器吗?  客户现在让 CL1=CL2 =30pF、F28P55可正常工作。

我们是否应该让 CL1=CL2 = 30pF 的客户使用此晶体振荡器? 或将 CL1、CL2放大至50pF? 或者选择另一个 具有小 CL 的晶体振荡器?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane、

    请确认晶体规格中的 CL 是什么、因为有时制造商对此参数不清楚。  是总负载电容还是 CL=CL1=CL2的情况?  如果这是总负载、则是的、这不符合我们规格中指定的范围、客户应选择一个具有较低负载电容的范围。  如果该值为 CL1=CL2=30pF、那么它仍然有点超出我们的振荡器范围、但并没有太多、但客户应全面地对此进行表征、以证明这在所有条件(电压/温度)下都能满足启动和频率精度要求。

    此致、

    Joseph