This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:由于 CCS-server 错误、无法与 CCS 20.0.2版本中的硬件执行任何操作

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506748/f29h850tu-unable-to-do-anything-with-the-hardware-in-ccs-20-0-2-version-due-to-ccs-server-error

器件型号:F29H850TU

工具/软件:

我当时使用的是 F29x 处理器与 CCS 20.0.2、当时它卡住了。 我不得不关闭它。 当我重新打开它时、我开始看到与 ccs-server 相关的以下错误对话框:

现在、我无法将任何.out 文件加载到处理器。 加载程序选项为灰色、无法选择、窗口中始终显示"Code Composer Studio - Initializing..." 输出峰值电流。 我尝试重新启动、问题仍然存在。 此帮助页面没有此特定的错误信息、我尝试过的文档中的任何其他步骤都没有帮助。  10.1.安装—Code Composer Studio 20.1.0文档

我已卸载 CCS 软件、现在必须重新安装 CCS。 如果问题仍然存在、我将在此处进行相应更新、但是否有更好的方法来处理此问题?