This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:SPI 3线模式 GPIO 方向

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507015/tms320f28p650dh-spi-3-wire-mode-gpio-direction

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

尊敬的专家:

在 SPI 3线模式下、TX 和 RX 使用相同的 GPIO。 在本例中、我们是否需要在 TX 和 RX 之间翻转 GPIO 方向? 这不包括在 TRM 的示例代码中。

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    数据线变为 双向、由硬件处理。  

    此致、

    Aishwarya