工具/软件:
您好、
我想确认它是否支持特定的 PWM 波形。 该功能对于确定 C2000系列是否适合我们系统的候选器件至关重要。
我们正在尝试实现两种类型的 PWM 信号:
-
跨 ePWM 模块相移的互补 PWM 波形。
→基于 TRM (SPRUI33H)的 ePWM 模块似乎支持此波形、包括使用相移(TBPHS)和死区插入(DB 模块)。 我们认为该部分是可行的。 -
一个非互补 PWM 波形、其中低侧信号(例如 PWM2_L)在周期边界之外保持开启状态(如所示)。
在→波形中、PWM2_L 在一个 PWM 周期结束时保持高电平并继续进入下一个 PWM 周期。 通过阅读 TRM、我们知道标准 ePWM 配置会在周期边界复位计数器、因此我们怀疑本机可能不支持这种行为。
e2e.ti.com/.../Waveform-Information.pdf
我们已经对该波形进行了说明、并将其附加到这篇文章中以供参考。 挑战在于 PWM2_L 预计即使在周期结束后也会保持高电平、而不会复位或受标准计数器绕回的影响。
我们的问题是:
是否有任何方法可以使用 TMS320F28004x 实现这种波形(案例2)?
如果标准 ePWM 模块无法直接实现这一点、建议采用以下权变措施:
-
使用 CLB (可配置逻辑块)对 PWM 输出进行后处理或操作?
-
使用特定的控制逻辑来协调多个 ePWM 模块?
此致、
Conor