This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:采用增强型正交编码器脉冲(eQEP)模块的速度传感器接口

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507304/tms320f28379d-q1-speed-sensor-interface-using-enhanced-quadrature-encoder-pulse-eqep-module

器件型号:TMS320F28379D-Q1

工具/软件:

我们目前正在使用 TMS320F28379DPTPQ 数字控制器 推进应用
我们的速度传感器通过两个信号提供脉冲、 A B 是的 负180度相移 。 通过评估这些信号之间的相位差、我们可以确定车轮的旋转方向(正向或反向)。
除了这些 A 和 B 信号外、速度传感器没有其他输出(即、没有单独的索引或频闪信号)。

在查看数据表时、我们注意到了 频闪 索引 以输入为基准、用于位置和计数目的。 我们希望澄清以下几点:

  1. 仅使用 EQEPA 和 EQEPB 输入来测量速度和位置是否足够?

  2. 选通和索引输入在我们的应用中是否是必需的?

  3. 如果这些信号是强制性的、我们应该从哪里获得这些额外的信号、因为我们的速度传感器不提供这些信号?

根据我们的理解、因为我们主要关注的是 速度测量 相对位置跟踪 、仅使用 EQEPA EQEPB 信号应该足够了。 。 频闪 索引 输入通常用于 绝对引用 特殊闩锁 和可能不是基本速度和方向检测所必需的。

请确认您的理解是否正确、或者是否需要进行任何其他设置以确保 eQEP 模块正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    [报价 userid="620915" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507304/tms320f28379d-q1-speed-sensor-interface-using-enhanced-quadrature-encoder-pulse-eqep-module
    • 仅使用 EQEPA 和 EQEPB 输入来测量速度和位置是否足够?

    [/报价]

    是的、仅使用 eQEPA 和 eQEPB 进行这些测量就足够了。

    如需交叉参考、请参阅此 e2e。  

    此致、

    Ryan Ma