This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2808:子卡的坞站不正确

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, TMDSDOCK28027, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505192/tmdscncd2808-dock-for-daughter-card-is-incorrect

器件型号:TMDSCNCD2808
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK、TMDSDOCK28035、TMDSDOCK28027

工具/软件:

您好:

我们最近购买了 TMDSCNCD2808子卡、但似乎 指定为所需的 TMDSHSECDOCK 扩展坞不正确。

是否有其他人可以指示我?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSCNCD2808 controlCARD 的产品页面中似乎存在错误。  TMDSHSECDOCK 与此电路板不兼容。 您将需要 DIMM100实验套件来使用   TMDSCNCD2808 controlCARD。 遗憾的是、 包含 controlCARD +实验套件的 TMDSDOCK2808产品不再销售。 下一个最佳选择是购买 TMDSDOCK28027或 TMDSDOCK28035等器件。 这些套件将随实验套件一起提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将购买其中一个。