This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:如何构建非安全闪存应用程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503123/f29h850tu-how-to-build-non-secure-flash-application

器件型号:F29H850TU

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们正在  评估 F29 、并计划将其与我们的下一代控制器配合使用。  有一件事  是有点不理解的,

如果我正在构建 和编程 闪存应用程序,它包括 (基于 示例)一些 POST 进程命令 ,需要

输出文件,我猜它会   从 它创建一些签名。  然后 将 .cert 段更新 为输出文件中的 签名。

虽然它非常 适合安全的应用程序,但我们没有这样的需求 ,我们怎么能避免 这些步骤 为我们的应用程序?

尝试删除 POST 进程 命令 、导致 CPU 无法运行应用程序  (因为 .cert 函数中没有任何内容)

谢谢  

Eyal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    虽然我们无法完全避免编译后处理步骤、但在我们最近发布的 F29H85X-SDK 版本1.01.00.00中、 我们提供了包含虚拟证书而不是动态生成虚拟证书的选项、这消除了对 Python 和 OpenSSL 等第三方工具的一些依赖。

    您可以浏览 F29H85X-SDK 版本1.01.00.00中的"empty_driverlib_project_dummy_cert"示例

    此致、

    Anand