This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:在哪里可以找到演示 ml_arc_detection_F28P55x 的 GUI

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508553/launchxl-f28p55x-where-can-i-find-gui-for-demo-ml_arc_detection_f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具/软件:

当我使用 demo ml_arc_detection_F28P55x 时、我发现应该有一个计算机程序来与 EVA PCB 进行通信、我可以从哪里获得该 GUI 程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、中兴

    GUI 内置在 Edge AI Studio 中。 下面是链接

    dev.ti.com/modelcomposer/

    有关如何使用 GUI、AFE 板和  ml_arc_detection_F28P55x 固件进行数据采集和电弧故障检测的详细信息、请参阅电弧故障用户指南。

    谢谢你  

    Amir Hussain