This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何解决电机快速启动时的瞬时浪涌电流?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492825/tms320f28027f-how-to-solve-the-instantaneous-surge-current-when-the-motor-starts-rapidly

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:

当电机快速运行以启动驱动器时、由于初始 dq 轴输出为0、并且3个桥背靠背的占空比为50%、因此会产生较大的浪涌电流、这需要将多个控制周期调整为0。 如何避免此浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您确定了问题、我想跟进。 您正在测试哪个实验室软件? 您是使用定制的硬件还是 TI 评估套件?

    谢谢、

    Jiaxin