This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:软件

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508232/c2000ware-motorcontrol-sdk-software

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具/软件:

你(们)好  

如果我们采用 FOC 和 FCL 方法中的电流控制环路、那么每种方法中每个环路的最大频率值是否可以?  
我是指 FOC 和 FCL 的最大位置环路 FEQ、最大速度控制环路和最大电流环路?
我想知道使用 C2000 DSP 进行伺服电机控制的最大数量。

谢谢