This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:MotorControl SDK ACIM 参数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469618/tms320f280041c-motorcontrol-sdk-acim-parameters

器件型号:TMS320F280041C
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:

您好! 我正在将锥形转子 ACIM 与 MotorControl SDK 配合使用。 对于此类电机、Motor ID Lab (Lab05)似乎并不完全正确。 所以我只是尝试确定电机参数。 直流测试、空载和块转子测试也是如此。 从而确定转子和定子电阻(RR 和 Rs)、转子和定子电感(Ls 和 Lr)。 我不确定您是否标记 Lr=LS_q 和 Ls =LS_d.. 主要问题是 Rate_Flux 和磁化电流的公式。 您能告诉我您使用什么公式吗? 我有一种使用来自空载测试的电流和 sin (fi)

XM=i*sin(fi)和另一个使用应用电压和 Im

Im = V/XM。

这两个公式会返回不同的值。

 与额定磁通量相同。

可以在这里给我建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavlin:

    是的、电机控制 SDK 中的电机 ID 不支持 ACIM。 此外、电机 ID 只能识别 Ls。

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过 F28069M 为 ACIM 完成了 ID 过程。 这是有效的,但我担心的结果,如我所说。 那么我应该将哪些内容放入这些设置中呢?

    TI 是否使用过任何公式?

    我注意到额定通量应该在0.04-0.06Webers 范围内、但在程序中、默认设置为 0.8165*380.0/50.0 = 6.2Webers。 如果是首选值、我可以将计算值转换为此格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavlin:

    如果你已经弄清楚了问题、只想跟进一下。 您可以使用 MotorWare 中的软件通过 F28069M 识别 ACIM 参数。 额定磁通量是根据电机规格计算的。

    谢谢、

    Jiaxin