Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig、TMS320F28379D、TMS320F28377D
工具/软件:
我正在使用 CCS 20.1、在使用"工程向导"时、选择"lab_cla_launchpad"工程。 然后、我进入.syscfg 并将器件更改为 F29379D、这是我拥有的器件。 最后、我对进行了注释
__mdebugstop()lab_cla_tasks.cla 中。 保存后、我进入"Run"(运行)选项卡并按下"Debug"(调试项目)。
如果不连接到 CPU1_CLA1、cla1Isr1会触发、但似乎未处理"实际"数据。 如所示、我在 LaunchPad 的引脚10上设置了信号发生器(我相信是 ADCA0)、我没有看到 FILTER_IN 或 FILTER_OUT 发生变化。
连接到 CPU1_CLA1会立即停止 CLA 并恢复、从而使其立即再次停止。 但是、我看不到调试器暂停的位置(如果有)。
我从以前找到了一篇 关于 CCS8中的工作的松散相关论坛帖子、但这些说明似乎与 CCS20中可能出现的情况不一致。 我希望有一个解决方案,我的__ mdebugstop ()指令允许我在这个教程项目中逐步浏览 CLA 上的代码。