This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:将共享 ADC 引脚用于 SDFM、从而在其他 ADC 通道上产生噪声

Guru**** 2924470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508154/tms320f280037-using-shared-adc-pins-for-sdfm-causing-noise-on-other-adc-channels

器件型号:TMS320F280037

工具/软件:

我正在对 SD 时钟和由10MHz AMC1303信号馈送的数据使用 ADC 和 SDFM 共享的引脚。 这似乎会导致其他模拟引脚上的 ADC 转换产生噪声。 由于 AMC1303自由运行驱动自己的时钟、因此我没有办法防止这种情况发生。 这是预期行为吗? 模拟测量通过过采样和额外滤波进行了改进、但我是否可以采取任何其他措施来缓解这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是由于时钟的急剧瞬变而导致的预期行为。 您可以在 AMC1303 IC 的时钟引脚输出端使用电阻器、这将有助于推断 IC 的边沿速率。

    否则、使用过采样或取平均值操作是避免噪声耦合的理想方法。  

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nilesh。 这是否是芯片内部的问题? 即、无论我使用哪个 ADC/SD 引脚、它是否存在?还是取决于物理引脚距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    由于封装上的互感以及电路板布线(引脚接近)上存在更多耦合。  

    引脚接近在这方面也起着作用、时钟引脚和 ADC 输入引脚越远、将有助于减少耦合。  

    BR、

    Nilesh