This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法在系统配置工具中选择 TMS320F28379D。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28379D, TMS320F28377D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504268/tms320f28379d-not-able-to-select-tms320f28379d-in-system-configuration-tool

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28377D、C2000WARE、 SysConfig

工具/软件:

在使用该 Delfino 板(LAUNCHXL F28379D) 时、我无法在创建新的系统配置时选择其器件型号(TMS320F28379D)。  

仅选择了 TMS320F28377D。

系统配置工具中是否不支持 TMS320F28379D 板?

使用系统配置工具为 TMS320F28377D 生成的代码能否在 TMS320F28379D 电路板上使用而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队...等待您对上述主题的回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vibhav:

    我方面没有看到这个问题。 您使用的是哪个 C2000Ware 和 CCS 版本?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware 版本: 5.04.00.00

    CCS 版本:   

    版本:20.1.1.8__1.7.1

    默认 VS Code API:1.92.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用什么示例?   从 C2000Ware 导入文件系统上的示例时、会出现类似的行为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luke、

    我在使用 C2000Ware empty_bitfield _driverlib_project。         

    在上图中、没有其他选项可供选择。

    只有 TMS320F28377D 选项可供选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 bitrage_driverlib_projects 的 SysConfig 版本为[1.23.0]

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vibhav:

    您能否检查工程属性中是否存在 F2837xD:

    当我指定了视图时、我一侧不会弹出您看到的视图。 打开.syscfg 并查看完整的 SysConfig GUI 后、选择"Switch"按钮可选择任何器件或电路板。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿... 我添加了 F2837xD。

    我还能够切换到 TMS320F28379D。

    请检查并确认... 下面我看到的是开始使用 SysConfig 的合适时机。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要指定软件产品才能查看完整的 SysConfig 功能。

    这些文件是我自动包含的、因为我直接从 C2000Ware 导入了工程、而不是使用 Resource Explorer。 您是否下载并安装了 C2000Ware?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在下载了 C2000Ware ...您能指导一下接下来要做什么吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行 File -> Import Project -> Browse -> C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\empty_projects