This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 TMS320F28379D 和升压 GaN Inv 作为逆变器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508837/tms320f28379d-using-tms320f28379d-and-boost-gan-inv-as-an-inverter

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

工具/软件:

您好:  

我正在尝试使用  TMS320F28379D  但在尝试使用 ePWM 示例时经常收到错误消息。 以下是我收到的错误消息:  

[36]>>编译失败

[37]subdir_rules.mk:38:目标'lab_main.obj'的配方失败

[38]"../lab_main.c"、第71行:错误#20:未定义标识符"INT_myADC0_1_INTERRUPT_ACK_Group"

[39]"../lab_main.c"、第72行:错误#20:标识符"myADC0_BASE"未定义

[40]"../lab_main.c"、第74行:错误#20:标识符"myADC0_Result_base"未定义

[41]"../lab_main.c"、第74行:错误#20:标识符"myADC0_SOC0"未定义

[42]"../lab_main.c"、第84行:错误#20:标识符"myBoardLED0_GPIO"未定义

[43]"../lab_main.c"、第113行:错误#20:标识符"myEPWM0_base"未定义

[44]"../lab_main.c"、第117行:错误#66:预期为";"

[45]在源代码结尾:警告#12-D:解析在前一个语法错误后重新启动

[46]在源代码的结尾:错误#68:预期一个"}"

[47]8在编译"../lab_main.c"时检测到错误。

[48]gmake:***[lab_main.obj] Error 1.

[49]生成文件:"../device/F2837xD_CodeStartBranch.asm "

[50]调用:C2000 Comp

本示例中缺少了一个库、但不知道可以从哪里下载该库。 我可以对此提供一些帮助吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    这些示例是否来自我们的 C2000WARE SDK? 似乎您在使用 SysConfig、是否确保在 lab_main.c 文件的开头包含"board.h"? board.h 文件定义示例所依赖的外设基本别名

    此致、

    彼得