This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:是否有等效于 Generate Package 的 Uniflash 命令行

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508634/tms320f28388s-is-there-a-uniflash-command-line-equivalent-for-generate-package

器件型号:TMS320F28388S
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我可以使用 Uniflash GUI 生成程序包。  我们可以从命令提示符运行 dslite。

我查看的是 Uniflash 7.2.0快速入门指南、没有看到通过 GUI 从 CLI 生成软件包的方法。  是否有生成软件包的 CLI 命令?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    Unknown 说:
    是否有 CLI 命令来生成软件包?

    没有这样的命令。

    从 GUI 生成软件包时、您需要将现有的 UniFlash GUI 会话打包到独立的软件包中、以便可以通过命令行运行会话。 我想可以添加一个额外的参数来表示使用传递给此 dslite 命令的参数生成软件包。 但预计有人会使用 GUI 一次来生成软件包。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢你 Ki。

    教育