This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:将其移植到 TMS320F2800137

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28027, TMS320F280039C, TMS320F2800137, DRV8316REVM, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504701/tms320f28027-transplanting-it-to-tms320f2800137

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F280039CTMS320F2800137、MOTORWARE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、C2000WARE

工具/软件:

大家好、我之前在 tms320f28027中使用了电机驱动器例程、发现 ram 有点小。 我考虑将其移植到 TMS320F2800137或 TMS320F280039C、但我没有找到 tms320f28027 lab10等这两个代码。 TMS320F2800137的电机驱动器代码在哪里? 它也是 FAST 观测器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MotorWare 中的实验室不支持 TMS320F2800137或 TMS320F280039C。 如果您想使用 InstaSPIN-FOC、您可以下载并安装最新的 MotorControlSDK、其中包括通用电机控制、可支持用于 BLDC/PMSM 驱动器的一组硬件套件和控制算法。 套件包括 LAUNCHXL-F280025C 和 BOOSTXL-DRV8323RS、 BOOSTXL-DRV8323RH、 DRV8353Rx-EVM、BOOSTXL-3PHGANINV 或 DRV8316REVM。  控制算法包括基于 InstaSPIN 或 eSMO 的无传感器 FOC 以及用于 PMSM 驱动器的基于增量编码器或霍尔传感器的有传感器 FOC。 这些逆变器板可与 LAUNCHXL-F280025C 一起使用、客户可以根据规格选择逆变器板。 如额定电压、电流。

    有关该实验的详细介绍、请参阅以下链接中的实验室用户指南。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用工程和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹 C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_中的示例实验项目 \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_ solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TMS320F2800137 40k 载波是否必须分频? 双核 TMS320F280039C 40k 载波是否可以分频? 除以3相当于每三个周期收集一次 ADC。 是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TMS320F2800137 40k 载波是否必须拆分?

    如果您只运行一个具有完整 CPU 带宽(>90%)的电机、则无需使用较低的控制环路频率(相对于 PWM 频率)。 如果没有、则必须使用较低的控制环路频率。

    双核 TMS320F280039C 40k 载波能否分频? [/报价]

    InstaSPIN-FOC 无法与 CLA 一起运行。

    除以3相当于每三个周期收集一次 ADC。 是否存在任何风险?

    编号 这取决于电机和性能。

    [/quote]