This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:如何实现 GPIO 的跳闸区功能(将输出设置为高阻抗)?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508358/f29h859tu-q1-how-to-achieve-trip-zone-function-for-gpios-set-output-to-high-impedance

器件型号:F29H859TU-Q1

工具/软件:

团队、

是否可以通过外部信号禁用某些 GPO 引脚(将设置为高阻抗)? 与 ePWM 的跳闸区功能类似。

我当时正在研究 CLB、但无法实现类似的目标。  

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法像我们使用跳闸区的 ePWM 模块那样在硬件中直接触发 GPIO 引脚

    您需要根据外部触发器生成中断、并使用软件根据需要将引脚设置为定义的状态

    谢谢