This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:ePWM 模块串联连接

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499612/tms320f28384d-epwm-modules-connected-in-series

器件型号:TMS320F28384D

工具/软件:

您好、我有一个电源转换器拓扑应用、它需要一些 ePWM 配置、我无法弄清楚如何使用 ePWM。

应用 需要的结果是、EPWM 应输出15kHz 脉冲序列50%占空比、并将在60Hz 电网频率期间多次启用块。

 假设无法实现、ePWM 的中断输入斩波器模式将不足够、原因有一些不值得解释的原因。 因此、实际斩波将在 ePWM1时基设置为所需开关频率和计数器比较后得到斩波输出、固定为50%占空比。 我们称之为脉冲序列。

然后、我需要在特定时刻激活/停用脉冲序列。 我 原本计划使用另一个 ePWM、例如 ePWM11输出、将 TB 配置为所需 频率来混合/阻止 ePWM1斩波器。 实际上、似乎无法将两个 ePWM 模块串联起来。  

可以做些什么? 使用 CLA 或 DAM 来实现这个方向的东西、是否了解可能存在时序问题?