This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:对于 ADCINT2、3、4、ADC 中断仅触发一次

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506869/tms320f28379d-adc-interrupts-firing-only-once-for-adcint2-3-4

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

你好。

我正在研究使用 ADC 的电机控制器应用。 我分别将模块 A、B 和 C 与 SoC 123、1和1、2搭配使用。 这些分别分配给 ADCINT 123、1和12。 我已经注意到、中断1的 ADC 中断可以正确触发。 然而,其余的,他们只点火一次,停止射击。  

我已验证 CPU 能够处理其他中断、以确保我正确地从"中断"上下文返回。 继续、更改 SoC 的中断编号以使 ADCINT 顺序不同-会导致不同的 ISR 只触发一次(更改后不再链接到 ADCINT1的 ISR)。

我已咨询 TRM 并查看调试中的 PIE 寄存器、并验证中断是否正确路由。 只是不知道为什么它们针对 ADCINT 234仅触发一次、而针对 ADCINT1则不触发一次。 我使用的代码对于不同的 ISR 是相当标准的、我已经验证 ADC_CLEAR Interrupt Status 在 ISR 结束时获取正确的参数。


 我认为  这里存在明显的配置错误问题。 我错过了什么? 如有任何建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    把它弄明白了。 我攻击了 PIE 中的错误中断组