This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:C2000Ware_5_04_00_00 SysConfig 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508281/tms320f280049c-c2000ware_5_04_00_00-sysconfig-problems

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

在新计算机上加载了最新版本的 C2000Ware:5_04_00_00 (发生 C2000Ware 崩溃的旧计算机)。  已加载示例 C:\ti\C2000Ware_5_04_00_00\training\device\f28004x\Getting Started\lab_blinkyled_sysconfig、并尝试打开"lab_blinkyled_launchpad.syscfg"、我收到错误:

无效的参数'-s':文件"C:\ti\C2000Ware_5_04_00_00\.metadata\sdk.json"不存在

当我转到以下文件位置: c:\ti\C2000Ware_5_04_00_00\.metadata 时、该目录中唯一一个文件夹是:".tirex"

在 Tools/SysConfig 的工程属性下、我具有以下标志:

o "syscfg"-s "C:/ti/C2000Ware_5_04_00_00/.metadata/sdk.json -b "syscfg"/boards/LAUNCHXL_F280049C

我认为这是错误产生的地方。  但是、整个 C:\ti\C2000Ware_5_04_00_00文件夹层次结构中没有"sdk.json"。

我正在运行最新版本的 CCS: 版本:20.1.1.8__1.7.1 (目前已加载 CCS 和 C2000Ware (2025年4月29日)。

当我尝试其他示例程序时、会收到相同的错误。   

请告知、谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    在元数据文件夹中、您应该能够看到您提到的.tirex 文件夹和 SDK.json 文件。 听起来您的 C2000Ware 安装程序可能遇到了错误、无法正确安装文件

    您是否可以删除安装并再次运行安装程序? 如果这样无法解决您的问题、我可以发送 sdk.json 文件、但如果未包含 sdk.json 文件、可能还没有正确安装其他文件、因此最好通过安装程序进行验证

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样可以解决我的问题、删除 C2000Ware 目录后重新下载并重新安装似乎可以解决我的问题。

    感谢您的帮助、

    Paul