Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800135, TMS320F280039C, SYSCONFIG, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C、 SysConfig、 C2000WARE
工具/软件:
我正在开发一款 CCS 工程 运行的基础知识 TMS320F2800135和 TMS320F280039C 。 为此、我包含了两个 IC 的所有必要文件、并通过以下方式在这些文件之间手动切换:
- 排除不必要的文件 (SYSCFG 和链接器命令文件) IC。
- 包括所需文件 IC 图形用户界面面板。
- 更新目标配置 方法是选择正确的
.ccxml文件。
打开它 TMS320F2800135连接到 TMS320F280039C 有 无构建错误 、但程序似乎没有运行:
- 未观察到输出。
- 程序似乎未在上执行 TMS320F280039C 频率。
- 调试会话会运行、但行为不符合预期。
已采取的故障排除步骤:
-
已检查目标配置:
- 已确保
.ccxml中的正确文件处于活动状态 TargetConfigs 。 - 已验证是否正确 目标处理器 被选中。
- 已确保
-
修改后的链接器命令文件:
2800135_generic_ram_lnk.cmd切换到时排除TMS320F280039C。280039_generic_ram_lnk.cmd而不包括在内。
-
已查看 SysConfig 和 DriverLib 依赖项:
- 确保
syscfg已更新以匹配选定的 IC。 - 已验证中是否包含正确的 driverlib 文件 包括 。
- 确保
-
调试观察结果:
- 程序执行似乎受阻。
- 控制台中没有错误消息。
- 除非手动停止程序、否则寄存器不会实时更新。
- 已尝试以实时模式运行、但值不会动态更新。
请求帮助:
- 是否需要其他工程设置 通信以在 TMS320F2800135和 TMS320F280039C 之间动态切换的通信吗?
- 是否应该对启动文件或内存配置进行任何修改?
- 使用 CCS 在这两个处理器之间切换时、是否存在任何已知问题?
- 可以采取哪些额外的调试步骤来确保代码在 TMS320F280039C 上正确运行?
希望就此问题提供任何指导!