This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何运行可变开关频率、可变占空比、可变动作限定器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507837/tms320f28377s-how-to-run-variable-switching-frequency-variable-duty-cycle-variable-action-qualifier

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:

我想运行一种控制算法、其中逆变器将使用空间矢量脉宽调制来驱动六相电机。 在这里、我要运行同步 PWM。 因此、开关频率(或开关时间)是可变的。 对于 SVPWM、每个相位的占空比是可变的。 此外、对于不同的扇区、不同的相位的开关会有所不同、因为将实现 SVPWM。 因此、这里的 TBPRD、CMPA、AQCTL 都是变量、每次迭代都会更改或更新这些变量。 e-PWM 函数只运行一次。 如何使用所有这些变量运行控制算法? 是否可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果要使用可变频率/占空比、则需要使用全局加载特性。 它确保从影子寄存器到活动寄存器的传输在同一个指定事件中发生。 有关全局加载特性的更多详细信息、请参阅器件 TRM 的第 14.4.7章全局加载: https://www.ti.com/lit/ug/spruhx5i/spruhx5i.pdf

    查看 TRM 说明后、如果您还有其他问题、请告诉我。