This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:丝印制造检查

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505045/tms320f280039-fab-check-for-silk-mask

器件型号:TMS320F280039

工具/软件:

尊敬的专家:  

我的客户使用的是 F280039CSPZ、在 PCN 之后发现一些问题。 我们在2023年更改了 PCN、您能否帮助证明 S7-34A8K6W 是基于哪家制造厂? 谢谢。  

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    客户指的是哪个 PCN? 您能描述问题的性质吗? 例如、出现了什么问题、有多少器件受到影响、如果这是一个未更改的现有设计/程序、或者进行了修改?

    我需要一些时间来检查晶圆制造厂。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:  

    附加 PCN 更改文件作为参考。

     e2e.ti.com/.../pcnAttachment_2D00_2023.pdf

    问题在于引脚16和引脚23具有更大的电流0.3-0.4A;正常电流为0.1-0.2A、这将使客户系统不稳定。 因此、这里需要检查 PCN 中是否有任何影响变化。 谢谢。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    您可以使用 PCN 中给出的信息并按照以下代码片段将其与芯片顶部的符号匹配、从而确定晶圆制造厂:

    所有材料均符合数据表规格。 您能否澄清一下"当前"的含义? 是否出现此漏电流? 漏电流应该约为 uA。  

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    它不是泄漏电流、而是工作电流。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:  

    请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/spract6

    MCU 数据表包含每个模拟引脚的寄生电容值。 您可以使用此值对 ADC 输入进行建模、如应用手册中所示。 然后、您可以根据 ADC 输入电压和现有的 S+H 电容器电压计算流入 ADC 引脚的电流。

    上述任何内容都不受 PCN 的影响。

    问题是引脚16和引脚23具有更大的电流0.3-0.4A;正常电流为0.1-0.2A

    这些电流极高。 这是我们的 ADC 无法实现的。 您的意思是 mA? 如何测量这些电流?   

    此致、

    Ben Collier