This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:UniFlash 更新 XDS110无连接器件寄存器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509294/launchxl-f280039c-uniflash-updates-xds110-no-connect-device-register

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

为什么器件选择区域中缺少最新 UniFlash 版本中的 Launch-XL39c? XDS110更新固件 v.19至 v.20后、探针拒绝连接到器件寄存器。 重新同步设备无法解决连接问题、只需尝试读取内存即可。 这是全新的 LaunchPad、确实会运行 TI 虚拟 COM1标识页面。 自动选择器件或手动 MCU 对读取存储器寄存器没有影响。 因此、只希望在对新的 LaunchXL39c 频段进行任何固件更改之前检查存储器区域。

提前感谢 UniFlash 的任何更新。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS110高级线模式未预设为默认值。 自动器件检测在 ccxml 文件中未正确配置。 似乎有一个新的设备 x39c 需要添加到设备选择列表中的预设 LaunchPad 列表中。