This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:继续使用我的定制电路板、同样的问题。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504924/tms320f28379s-continuing-with-my-custom-board-same-issue

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

现在我试过了我的两个板,问题是重复的。 因此,任何对 SysCtl_enablePeripheral ()的调用都会导致电路板复位。 我要监控 XRS 引脚、并在这个确切的时间看到它下降了。 内核电压和 IO 电压 相同。 我尝试配置内部振荡器、效果相同。

在设计该电路板时、我使用了 LAUNCHXL-F28379D 原理图作为参考。  

此链接指向具有 MCU om my board 的原理图部分: MCU.pdf

这里是光绘文件: Gerber.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我 明天再回来。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    因此、任何对 SysCtl_enablePeripheral ()的调用都会导致电路板复位

    在正常情况下、这不是预期现象

    您能否检查 RESC 和 NMISHDFLG 寄存器以查看导致 XRSn 的原因  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    明天会检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESC 寄存器设置了 TRSTn_PIN_STATUS 和 XRSn _PIN_STATUS 位

    NMISHDFLG 为零

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这意味着您没有任何 NMIWD 重置

    您可以在此处放置 RESC 注册表的快照吗? 没有 WDRSn?
    您是否确定电压稳定且无法进行欠压复位?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我现在不能、设备正忙。 但我确信只设置了2位。 电压正常、我已查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 XRSn、除非器件下电上电、否则我们应该会看到设置了这些位中的至少一个位、然后只会将其擦除。
    我们需要获取此信息以进行进一步调试。

    当您下一次要获取 RESC 采集的信息时、也请确保您使用触发器监控示波器上的电压、这样我们就可以确保不会在中间发生电源循环  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、我在 XRSn 引脚上触发了、同时没有看到压降。 然后、我应该在内核电压设置触发器。 我将提交结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,是的,有一个下降。 但问题是、为什么在写入外设使能寄存器时会发生这种情况? 即便如此,特定的外周也已启用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果外设已启用、我预计不会出现外设下降。
    但是、如果外设未启用、您将其开启、这会增加电流消耗、随后如果电压电源无法提供电流、则会导致压降。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一次调用  sysctl_enablePeripheral() 会启用 CLA。 在调用前检查寄存器内容时、我会看到寄存器中 CLA 的位已经为1。 但当我单步完成呼叫时、会发生重新设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在我这边尝试一下、然后回来。

    谢谢。