This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:断电期间闪存损坏

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510464/tms320f280049-flash-corruption-during-power-down

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:

您好、
客户正在擦除闪存部分。 擦除过程中断电会发生什么情况?
-将只有闪存部分被损坏?
-整个闪存存储库是否损坏?
-其他闪存存储体也会损坏吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果断电、只有正在擦除的闪存可能会损坏。 我将与一些内部团队核实是否只有被擦除的扇区将被损坏或整个银行。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler、

    还有一个问题。 如果您识别电源将断开、是否可以停止一个擦除过程(以保护整个存储体损坏)?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    让我与另一位内部成员讨论、明天我将提供最新情况。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    1.不,我们不能保证只有用于擦除的扇区会被损坏。  

    2.不可以、一旦写入寄存器以指示应执行擦除命令、就无法停止该过程。

    此致、

    Skyler