工具/软件:
您好、专家、
您能否帮助我们分享 适用于 F29器件的 Microcontroller Blockset 计划?
客户要求进行性能测试和 PIL 测试。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、专家、
您能否帮助我们分享 适用于 F29器件的 Microcontroller Blockset 计划?
客户要求进行性能测试和 PIL 测试。
谢谢。
您好:
请通过下面的链接查看 MathWorks 常见问题解答:
如果您有其他问题、获取 MathWorks 产品支持的理想方法是 联系 MathWorks 现场技术支持。
您也可以在 MATLAB Answers C2000论坛上搜索答案或发布问题。 此外、 文档 和 示例中还提供了有关 MathWorks 支持 C2000的信息。
我将在此处关闭该主题、因为该软件由 MathWorks 团队在其论坛上提供支持。
您好、Luke、
我在两个链接中都查看了常见问题解答、但没有关于 F29的信息。
客户以前使用 Microcontroller Blockset 和 F28器件、现在他们正在评估 F29器件、并询问 适用于 F29的 Microcontroller Blockset 是否可用、或者发布计划是什么。
我在 MathWorks 网站中进行了搜索、发现 F29不包含在支持列表中、如下所示。
请帮助在 F29上分享该计划。 谢谢。