This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:适用于直流/直流电源的数字控制

Guru**** 3006620 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507226/tms320f28p659dk-q1-digital-control-for-dc-dc-power-supply

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们目前正在利用相移全桥(PSFB)拓扑以及峰值电流模式控制(PCMC)来开发数控2kW 直流/直流电源。 我要求澄清以下几点:

1.基准电压(Vref)是如何产生的? 它是否可以在内部生成、或者控制器是否提供?
2.使用 TMS320F28P659DK-Q1进行数字斜率补偿是否可行?
3.是否有支持数字控制设计的软件工具?
4. 是否可以在控制器内整合数字信号调节?

谢谢。此致
第5集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准电压(Vref)是如何生成的? 它是否可以在内部生成、或者控制器是否提供?

    没有模拟控制中通常使用的基准电压信号。 在这种情况下(数字控制)、基准电压用软件中的变量表示。 该值表示您尝试控制的同一信号的满量程检测电压的标幺值或百分比。 请查看 C2000 DP SDK 中的参考设计。 必须下载 C2000Ware 才能查看这些参考设计


    2.使用 TMS320F28P659DK-Q1进行数字斜率补偿是否可行? 是的、这是通过 MCU 内部的斜坡信号完成的。 请再次查看我们使用此特性的参考设计


    3.是否有支持数字控制设计的软件工具? 是的、下载 C2000Ware
    4. 是否可以在控制器内整合数字信号调节? 对检测到的数字信号应用数字滤波器。 但是、您检测到的任何信号都需要一些外部 RC 滤波器或信号调节电路。请再次参阅与我们参考设计相关的文档