This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511101/launchxl-f28379d-c2000ware-motorcontrol-sdk

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

Im 无法看到第一级的图形、PWM 正常工作、我可以看到 isrTicker 的表达式变化数字、但图形上没有输出、需要设置哪些值?

我移动到2级、但无法转动电机。

我将 BoostXL-GaNInv 用于379D 的双轴电机驱动。 24V 输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 cntlstate 更改值转至运行以求解