This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:需要 SPI 方面的帮助

Guru**** 2589005 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509521/launchxl-f28379d-need-assistance-with-spi

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有一个编码器、想通过 SPI 连接到 LaunchPad。

我需要您的帮助才能与设备通信

我看到 Resource Explorer 中提供了一个环回示例。

请帮助我了解在该示例中需要完成的所有更改、以便我可以将其用于我的目的。 或者、是否有任何其他可以随时用于此目的的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    C2000ware 路径中有 SPI 示例:[C2000ware install]/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/spi/. 可以从 此处安装 C2000ware。 我建议您开始使用这些工具。 如果您对如何修改适用于您的用例的示例有任何具体问题、请随时对此主题进行回复。

    此致、

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dela:

    感谢您的答复。

    实际上我安装了 c2000ware (版本5.4.0)。 我提到了其中的环回示例。

    现在、我的要求是配置一个 SPI 器件、使主器件从编码器接收数据。 我们不使用片选和 MOSI 引脚。

    我想知道,如果我们没有在我们的应用中使用它们,我们如何配置 hem。  

    因为我们观察到一个 wierd 问题、其中我们在 MISO 上看到0xFFFF、而不是编码器输出。

    UC <>差分收发器(Max485)>>位置编码器。 这就是我们的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    请参阅 TRM 的下一节、其中详细介绍了3线 SPI 模式及其配置方法。 据我所知、如果在从模式下没有 CS 线路连接、则无法使用该器件上的 SPI 外设、但我将邀请另一位专家进行确认。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们想知道这方面的任何最新情况。 请帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CS/STE/PTE 引脚是 SPI 协议的一项要求。 没有该信号、通信永远不会从主器件传播到从器件。

    此致、
    Jason Osborn