This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:运行实验13c 进行运动、但马达停止响应、仅在伺服停留时发出高频噪音

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509022/tms320f28069m-running-lab-13c-for-motion-but-motor-dosent-respond-only-high-frequency-noise-for-servo-on-stays

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果没有有关问题的详细信息、就很难判断问题的根本原因。 我看到底部栏中列出了99多个问题。 您是否对可能导致此问题的代码进行了修改?

    此致、
    Jason Osborn