This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:是否有办法使预编译步骤中的失败导致编译失败?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510811/tms320f28388s-is-there-a-way-to-make-a-failure-in-the-pre-build-step-fail-the-build

器件型号:TMS320F28388S

工具/软件:

您好、

我们看到、"makefile:406:目标"预编译"的配方失败"。  我们相信、我们知道问题是什么、可以解决。  但编译器忽略了它并继续编译。  是否有办法告诉编译器停止此类错误?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我不确定这是可行的、因为预编译(和后编译)步骤与工程编译非常独立。 CCS 只需将预编译字符串传递到系统控制台、然后启动工程编译。 它不会检查预编译步骤的结果。 我会与工程部门确认、但我相信情况就是这样。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510811/tms320f28388s-is-there-a-way-to-make-a-failure-in-the-pre-build-step-fail-the-build/5807057 #5807057"]我会与工程部门确认、但我相信情况就是这样。

    情况确实如此。  

    有一个现有工单可改善与 CCS 的预编译/编译后步骤集成: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12505

    您的用例是什么? 生成主工程所依赖的源文件的预编译步骤是否是?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢您检查 Ki。

    教育