This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:带 CRC 校验的 FSI 测试

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506710/tms320f28386d-fsi-test-with-crc-check

部件号:TMS320F28386D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

各位专家、您好!


我正在测试 FSI 通信。


将数据从器件 A 传输到器件 B 时、

将其设置为计数后、

在采集和检查器件 B 处的数据时、

计数的数据在步骤 n-1、n 和 n+1中保持不变、

导致我们怀疑某个问题。



通过应用此参数并对器件1和器件2之间通信期间的 CRC 错误进行计数、
错误计数不会增加。 (编辑、2025.04.26)
哪些配置可能不正确?

感谢您的阅读。

2025.04.26,

我附上了 FSI 数据和 CRC 校验:  

(如果我检查 CRC 错误 是否为零、FSI 数据是否可以发送两倍或更多倍的同一传输?)

=> 某些 FSI 传输数据似乎未更新、正在发送多次。

IndexCNT 比较 CRC
42932 189.
第202章
42961假233.
第229章我是你的女人
42997假12
42997真12
42997真12
第91.
43090错误112
第132章
第155章我的朋友
第169章
第181章
第209章
第209章
第254章
43249错误7.
4372假44
第4399节第27
第43309章不可避免的事情59
43321假57
43349错误111.
43349真111.
43391假132.
第148章我是你的女人
第43431章意外
第43451章暗黑
第3471章意外的结果234.
43483假15
第43507章假14
43531假47
第4352页
43569假80
43592假112
43612假111.
43632假118
43633假118
第171章我的心
第171章我是
第171章我的心思
第171章我的心思
第171章我的心思
43772假17
4391错误55
第43807页错误53
第93章我是谁
43852假100
第43872章不对
第43892号假145.
43911假150
第185.
第43951页假193.
第237章我的朋友
43992错误6.
44008错误20
我的超次元帝国27
第四十八章46
第44章我是你的女人
我的超次元帝国83
第44112章暗黑
第113章
第131章我是你的女人
第一百六十一章
第44192次错误54
44209假64
第44229页假的77
第121.
第147章我是你的女人
第一百七十章
第192章
第210章
第234章我是你的女人
第229章我是你的女人
我的超次元帝国250
44412假28
44432假55
第44452页
第44472页
第491章意外的结局
第44493页假98页
第44493章死亡
第134章我不是你
第134章我是你的女人
第134章我是你的女人
第134章我是你的女人
第244章我是你的女人
44651错误4.
44655错误4.
44689假62
第44711页假66
第44731页
第119章不会的
第128章
第157章我的朋友
第164章
第一百八十四章
第44847次错误190
第207章
第44891次错误227
44911错误6.
44931假28
44951错误50
第71.
44989假87
我的超次元帝国99
第109章
我的超次元帝国135.
第159章我是你的女人
第183章我不会
第45111页假204.
第45132章神秘的秘密210
45152假222.
45168假7.
45189假32
第45209页假51.
第45229页错误71.
第45229条真的71.
第116章
第116章
第116章
第116章
第116章
第45371页错误230
第45391章
45410假12
第45431章假33
第451章死亡之路44
第45471章不对
第45489页错误90
第45509页错误97
第一百二十章
第45537话假113
第185.
第196章
第192章
第239章
第242章
4569错误1.
4569真1.
4569真1.
第45731页假75
第九十章91.
第一百零四章104.
第45787章不对
第154章我不会
第179章我是你的女人
第202章
45871假221.
第45891页假224
第45907章意外的结果233.
第4559章暗黑
第233章
第45971页错误54
第45992章
我的超次元帝国99
第108.
我的超次元帝国135.
第147章我是你的女人
第178章我是你的女人
第223章
第204章
第218章
第246章
我的超次元帝国201
46212假217
第244章我是你的女人
46248假18
第53章
46285假33
我的超次元帝国55
46317假64
46317真64
第130.最后一句话
第46390页假193.
第46410页假213
46431假222.
46443假235.
第245.
第4689章我是你的女人251.
46512假34

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hahmin、

    请参阅 C2000ware 中的示例。 它们将帮助您配置 FSI 模块。

    路径如下:

    [安装路径]\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\fs\

    此外、请参阅此应用手册: 将快速串行接口(FSI)用于多器件应用(修订版 E)

    谢谢、

    Susmitha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    感谢您的答复。

    我已经提到了  C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\fs\。

    5_03和5_04之间是否不同?

    我想我找到了一条线索。 当我逐渐减少 "FSI_TX_TIME_WAIT_CNTR"变量的时间值时、获取相同数据的频率会降低。 什么可能是连接?

    在应用手册中、 FSI_TX_TIME_WAIT_CNTR 值为10。 将 10更改为0。

    相同的值 减小了1000/27000 => 150/27000 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hahmin、

    没有要担心的差异不多。

    您是否参考了任何 FSI 示例并修改了更改?

    谢谢、
    Susmitha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Susmitha

    很抱歉由于其他任务重叠而延迟回复。
    我正在努力修改 TI 提供的示例。
    但是、存在数据丢失。 我希望不会出现重复的数据接收、但仍在发生。
    如果是噪声问题、数据会波动很大、但由于是相同的数据、我会检查设置是否不正确。
    哦、在环回中运行时、没有数据丢失。
    感谢您的答复。