This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何将 LAUNCHXL-F28379D 复位为默认设置

Guru**** 2331600 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE, LAUNCHXL-F280025C, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510262/launchxl-f28379d-how-to-reset-launchxl-f28379d-to-default-settings

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARELAUNCHXL-F280025CUNIFLASH

工具/软件:

我使用的是 LAUNCHXL-F28379D、但之前有人使用它、不处于默认状态。
根据手册(sprui73a.pdf)、默认程序("演示应用程序、ADC 采样")已编写完成、但是否可以将其返回到该状态?
例如、如果在 C2000Ware 等中有一个与此等效的示例程序、我能否编写该示例程序将其返回到默认状态?
如果可以执行上述操作、请告诉我示例程序的名称(文件夹名称)。 另外、如果有其他方法、请告诉我。

目前、当我将电路板连接到 PC 时、所有绿色、红色和蓝色 LED 都亮起。
我不知道电路板是否正常、因此我想暂时将其恢复到默认状态。 但是、打包的软件(CD-R?) 我手头上没有。

此致、

T. Mori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mori-San:

    我需要查看我们的存储库以查找刷写到这些电路板上的二进制文件、因为我认为我们只开始在 C2000Ware 中从 LAUNCHXL-F280025C 器件开始包含开箱即用演示工程。 我将跟进二进制文件、以便您可以重新刷写程序

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mori-San:

    有关将示例程序刷写到电路板上的信息、请参阅以下.out 文件

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_28379D_5F00_LaunchPad.out

    如果您在加载文件时遇到任何问题、敬请告知

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    感谢您的答复!

    我使用"UniFlash"编写了您发送的程序、并确认演示工程正常工作。
    (接通电源并重置后、红色和蓝色 LED 闪烁几秒钟、然后只有红色 LED 亮起。)

    如果可能、请向我发送此程序的源代码吗?
    为了便于学习、我想修改此代码并检查它是否有效。

    此致、

    T. Mori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mori-San:

    因为这是一个相当老的电路板,我找不到实际的源代码,只是程序二进制文件。 但工程本身应该类似于您为其他一些器件找到的 launchxl 工程、例如 C2000WARE 中的以下位置: \driverlib\f28002x\examples\launchxl_f280025c

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    感谢您的答复。

    在搜索您指示我使用的 C2000WARE 文件夹时、我找到以下文件夹并从 CCS 导入工程。
    可能与演示的程序相同。
    当我构建它并将其写入 LAUNCHXL-F28379D 时、我能够像二进制写入一样确认 LED 操作。

    C2000WARE:\device_support\f2837xd\examples\cpu1\launchxl_f28379d

    此外、当我尝试如下图所示将计时器计数器值增加一位时、LED 闪烁时间会减慢、我能够确认变化。

    DELAY_US (50000);--> DELAY_US (500000);

    这解决了我想做的事情。

    此致、

    T. Mori