This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:调整 SysConfig 设置时出现问题

Guru**** 2961580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499855/tms320f280034-problem-with-adjusting-sysconfig-setting

器件型号:TMS320F280034
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 LM5106、 C2000WARE

工具/软件:

尊敬的 TI 出口产品:

我想使用通用电机控制应用来控制 PMSM 电机、我使用了 LM5106驱动器、该驱动器只需要 PWM 信号(不再需要反相信号)。 我想问您如何在 SysConfig 中执行此设置?

我正在使用以下项目:

C:Ware_Motor Control_SDK_5_03_00_00\solutions\universal_motorcontrol_syscfg

此致、

Hamid Kavianathar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamid:

    是的、您只需禁用 ePWMxA 和 ePWMxB 的互补特性。  

    谢谢、

    Jiaxin