This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ThreadX 操作系统支持(C2000 DSP)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509832/tms320f28379d-threadx-os-support-for-c2000-dsp

部件号:TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 社区、

我目前正在使用 TMS320F28379D 评估板(C2000系列)、并希望移植 ThreadX RTOS 以便开发一个应用。

但是、我注意到官方 ThreadX (Azure RTOS)存储库不包括用于 TI C2000 DSP 的端口。 可用端口主要用于 Cortex-A、Cortex-M 和 RISC-V (32/64位)架构。

我的问题是:

  1. C2000 DSP 系列是否正式支持 ThreadX OS 的移植?

  2. 如果不是、 将 ThreadX 移植到 C2000 DSP 是否技术可行 ,考虑其架构和内存模型?

  3. 我可以从 TI 获得何种级别的支持(如果有) 如果我继续使用 ThreadX 手动端口连接到此平台?

  4. 如果 ThreadX 不能直接在 TMS 板上移植、 这里有绕车介绍吗 如何实现移植?

请提供任何指导、示例或参考。

此致、

Denzil Rhodes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denzil:

    我们没有计划添加对适用于 C2000器件的 ThreadX OS 的支持。 也就是说、理论上、您应该能够通过适当设置端口层来为 C28x 器件移植 RTOS。 要开始使用 FreeRTOS、您可以参考端口(可在上找到 C2000Ware/kernel/freertos/Source/portable/ccs/c2000_c28x/ )

    有关与 C2000架构和配置相关的任何支持(以及其他 TI 支持的器件)、您可以在 E2E 上创建一个线程。 但是、对于 ThreadX OS 特定的问题、您必须参阅 ThreadX 支持论坛。

    此致、

    Arnav