This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:can_ex1_loopback

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506609/launchxl-f28379d-can_ex1_loopback

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我正在尝试运行 CAN_ex1_loopback 示例  LAUNCHXL-F28379D 但我无法在 CAN 分析仪工具上看到数据、也更改了 SysConfig 中的引脚  

CANTX->GPIO12

CANRX->GPIO13

仍然无法获取数据、请帮助调试问题。

此致、

Krushna Thete。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krushna、

    您是否在 rxMsgData[]缓冲区中收到了数据?