This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379DPTPQ 功耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488018/tms320f28379d-tms320f28379dptpq-power-consumption

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

您好、

我 在设计中使用了 TMS320F28379DPTPQ、并且我需要电流和电压来计算此类器件的功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅器件数据表的第 6.5章"功耗摘要 "了解更多信息:www.ti.com/.../tms320f28379d-q1.pdf。 提供的表格显示了不同工作模式下 IDD、Iddio、Idda、Idd3vfl 的电流消耗。 由于电压是已知的、因此您也可以计算功耗。