This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过 EtherCAT FOE 进行固件更新–可行性和实施指南

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508961/tms320f28388d-firmware-update-via-ethercat-foe-feasibility-and-implementation-guidance

器件型号:TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:


我想询问您的 DSP 产品 TMS320F28388D 的技术应用。


具体而言、我正在考虑使用 EtherCAT 的 FOE (基于 EtherCAT 的文件访问)功能将固件直接更新到 DSP 的闪存。


您能否证实这在技术上是否可行? 如果是、请提供有关如何实施的详细指导或示例资料、我将不胜感激。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们在 C2000WARE 中有"f2838x_cpu1_foe_download_dolution"和"f2838x_cm_foe_download"示例工程。

    您可以遵循 F2838x EtherCAT_F28060.pdf Slave_Controller_User_Guide。  需要使用 SSC 工具生成堆栈。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\docs

    顺便说一下、该示例仅显示了如何将映像导入 C2000器件。 您仍需要完成固件升级过程、我们为其提供了单独的软件示例(以便将它们组合在一起)。

    此致、

    Kevin