Thread 中讨论的其他器件:SYSCONFIG、UNIFLASH
工具/软件:
嗨、小组。
图5-1不表示蓝色突出显示的文本、指明 MSB 位置表示偏移地址、而不是 LSB。 图5-1是指链接指针如何生效所写的内容。 表所示的是将 LSB 位1修改为0、因为它们都在 OTP 中作为1开始。 图 5-1链路指针位位置向后绘制、LSB 至 MSB。 如果文本错误、则需要更正它以匹配图5-1、指示必须将 OTP 中的 LSB 位(1)更改为(0)、而不是状态 MSB。
从逻辑上讲、按降序更改高阶(1)位是有意义的、这样 GEL 代码才能正常工作。 x49c GEL 结束0x00000000、完全以指针块偏移地址为目标。
该表应在修改后的链路指针(LP)对于 DCSM 外设正常工作至关重要之后表示。 将所有0更改为1和1更改为0、或将文本按升序将 LSB 状态调整为 MSB 位位置、以便详细说明图5-1所示的关键 OTP 位更改情况。
如果在 LSB 首次更改之前设置 MSB (0)、看似会破坏 DCSM LP 的位识别、即 x49c DCSM。 也许可以将 LSB 升序或 MSB 降序两个字相加、以便读者知道内容、原因和方法。 坦率地说、在现有 OTP DWORD 中将位从 LSB 修改为 MSB 似乎并不合乎逻辑、除非您可能是俄语。 或许 DCSM 外设将 LP 的 LSB 读取到 MSB? 读者不知道什么或为什么数字是向后到蓝色文本所述的第一个 MSB 制作(0)。 注意到 x49c DCSM 如果一个区域的三个链路指针被设置为不完全相同的二进制值、则 LP1错误标志会引发与 LP1不同已更改位的 MSB 位位置。 一旦三个 LP 全部匹配、LP 错误标志将被丢弃。