This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478875/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

我目前正在使用 TMS320F280039C AES 算法、我知道其取决于控制器。

1.是否可以将 AES 算法作为独立使用而不依赖于控制器寄存器?

我之前使用的是其他控制器、其中 AES 不依赖于控制器、并且它是独立的。 它有各种库文件,如(srand)用于随机种子生成。

2.使用128位密钥测试案例1


 .keysize = AES_KEY_SIZE_128位、
 .keyArray ={0x16157e2b、0xa6d2ae28、0x8815f7ab、0x3c4fcf09}、
 .dataLength = 64U、
 .plainTextArray ={0xe2bec16b、0x969f402e、0x117e3de9、0x2a179373、
                      0x578a2dae、0x9cac031e、0xac6fb79e、0x518eaf45、
                      0x461cc830、0x11e45ca3、0x19c1fbe5、0xef520a1a、
                      0x45249ff6、0x179b4fdf、0x7b412bad、0x10376ce6}、
 .密码 文本阵列={0xb47bd73a、0x60367a0d、0xf3ca9ea8、0x97ef6624、
                      0x85d5d3f5、0x9d69b903、0x5a8985e7、0xafbafd96、
                      0x7fcdb143、0x23ce8e59、0xe3001b88、0x800603ed
                      0x5e780c7b、0x3fade827、0x71202382、0xd45d7204}
}、

以上代码用于将纯文本转换为密码文本背后的概念是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟响应表示歉意。 编号 AES 是 TMSF280039C 中的集成模块。 如果没有控制器寄存器依赖项、则无法使用该模块。 要使用 AES 模块、需要使用参考手册中所述的寄存器来配置该模块。  

    纯文本和密码文本之间的转换取决于器件内的 AES 硬件引擎。  

    希望此回答有所帮助。  

    谢谢、此致

    Pramod