This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:C2000Ware 5.4.0.0安装列表未显示 F2806x 系列控制器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509765/launchxl-f28069m-c2000ware-5-4-0-0-installation-list-does-not-show-f2806x-family-controllers

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

C2000Ware 5.4.0.0 安装列表未显示 F2806x 系列控制器。 请在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharath、

    我能在我这边找到  在安装过程中、您是否选择了所有完整安装以确保所有设备均已安装?

    您是否看到 C2000ware 上的绿色勾号、在安装过程中是否遇到任何错误?

     

    此致、

    Srikanthan H