This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:TMS320F28386D-Q1 VREFHI

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D-Q1, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1469449/tms320f28386d-q1-tms320f28386d-q1-vrefhi

器件型号:TMS320F28386D-Q1
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D

工具/软件:

我看到 REF5030在 TMS320F28386D-Q1容差板中产生 VREFHI。 此稳压器输入电压为 VDDA_3V3。 转换器电源是否务必为 VDDA? 生成电压 VDDA 和 VREFHI 的顺序是否重要?  如果在 VDDA 之前生成 VREFHI 电压是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在为器件供电之前、不应在任何模拟引脚(包括 VREFHI 和 VDAC)上施加比 VDDA 高0.3V 以上或比 VSSA 低0.3V 以上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 REF5030IDGKT 和 REF5030AQDRQ1是否产生 VREFHI 3V。 我是否可以使用3.3V 电源来产生  VREFHI 3V? 这两个器件的最小输入电压看起来都为3.2V、但在 TMDSCNCD28388D 演示板 REF5030用于从3.3V 生成 VREFHI。  这是有风险的设计吗? 您能推荐一个从 VDDA_3V3生成 VREFHI 电压的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozan、

    我很抱歉延迟回复;原始所有者不再可用。

    请查看 TI 提供的以下文档、了解如何选择和设计合适的 ADC 电压基准源。

    电压基准对总谐波失真的影响白皮书- https://www.ti.com/lit/pdf/slyy097

    电压基准选择基础知识白皮书- https://www.ti.com/lit/pdf/SLPY003

    选择适用于汽车应用的电压基准-应用简报- https://www.ti.com/lit/pdf/SNVA842

    使用电压基准进行设计的提示和技巧电子书- https://www.ti.com/lit/pdf/SLYC147

    数据转换器的基准电压选择和设计提示- https://www.ti.com/lit/pdf/snaa320

    参考 上面提供的信息后、请创建一个新的 E2E 主题、其中包含可能出现的任何其他具体问题。

    此致、

    Zackary Fleenor