This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:HRPWM - SFO ()将 MEP_ScaleFactor 设置为0

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492425/tms320f28p650dk-hrpwm---mep_scalefactor-set-to-0-by-sfo

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在尝试调试 HRPWM 在我的工程中使用28P650DK9 LaunchPad 微控制器时所出现的问题。 我尝试使用 SFO 软件、不注意 HRPWM 按预期应用。 使用 CCS 进行调试时、结果表明调用 SFO 时 MEP_ScaleFactor 始终更新为0。 可能的原因是什么? 据我所知、我已经按照 TRM 中的预期完成了配置。 如果有用、我可以提供有关我的设置的更多信息!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我正在分配一名 SFO 专家。 同时、您能否试用 C2000ware HRPWM 示例并根据您的配置进行验证?

    谢谢。此致、

    Madhava.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    已经有一段时间了,你在这个主题上的原始帖子. 我想检查一下、看看您是否仍面临我们可以提供帮助的问题?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、

    对不起,我没有更新线程。 HRPWM 示例对我来说似乎可以正常工作。 我已经分析了外设的配置与示例、看不到任何明显的差异。 即使 比例因子的初始值设置为非0、我仍然遇到 SFO 将 MEP_SscaleFactor 设置为0的问题。 我很好奇、我可以采取哪些步骤来分析我的配置或导致此问题的可能原因。 同样、我可以根据需要提供有关我的设置的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sean。 您可以参阅 C2000 SDK 中 F28P65x 器件下的任何示例、这些示例都会提供帮助。 如果这不起作用、则可以共享已完成的配置。

    谢谢。此致、
    Masood Raza。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对不起没有跟进、我想我已经解决了这个问题。 在我的初始化中缺少以下行似乎导致 SFO 结果始终为0:

      gHrpwmCal_base = HRPWMCAL1_BASE;

    谢谢您、

    Sean Sullivan