This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:无法通过代码皮肤串行闪存实用程序从串行加载十六进制文件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504134/tms320f28p550sj-unable-to-load-the-hex-file-from-serial-through-code-skin-serial-flash-utility

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具/软件:

尊敬的团队:

我们成功接收了 TMS320F28P550SJ9控制器的示例单元、并使用这些控制器完成了我们的项目。 在开发阶段、我们能够通过 CodeSkin 实用程序刷写代码、而不会出现任何问题。

但是、在订购两种器件的量产样片时 TMS320F28P550SJ9 TMS320F28P550SJ6 变体、当尝试使用 CodeSkin 通过串行接口加载十六进制文件时、我们当前遇到了问题。

中的示例 TMS320F28P550SJ9 控制器、即使它之前在开发样片中正常工作、我们也无法通过串行连接加载该十六进制文件。 此外、对于 TMS320F28P550SJ6 型号、似乎没有通过 CodeSkin 执行串行刷写的选项。

您能否通过提供解决方案来帮助我们解决此问题? 具体来说:

  1. 通过上的串行刷写十六进制文件的潜在解决方案或故障排除步骤 TMS320F28P550SJ9

  2. 有关如何在上执行串行刷写的指南 TMS320F28P550SJ6 还是需要替代方法时。

我们希望您能够为解决这些难题并确保这些控制器的顺利生产编程提供任何见解或建议。

感谢您关注此问题。 我们期待着您的及时协助。

此致、

Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    我可以在 CS 支持中循环以在此处提供帮助;CS 工具在最近的器件上是否给出了错误代码/消息?  您提及样片器件后、能否确认这些器件的顶部标记是 TMX (实验器件)还是 TMS (量产器件)。  对于原始样片和出现问题的最新器件、请进行确认。

    SJ9和 SJ6器件之间的唯一区别是移除 SJ6上的 NPU 模块。  就闪存内核和物理闪存而言、SJ9和 SJ6是相同的、因此您应该能够在 SJ6上使用 SJ9工具。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    检查回来,你能发布错误代码/消息 CS 工具给你吗?  此外、请验证器件上的顶部标记。

    CS 工程师知道这篇文章、但需要上述内容才能继续。

    此致、

    Matthew