This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H850TU 多核 SysConfig

Guru**** 2950110 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509605/f29h850tu-f29h850tu-multicore-sysconfig

器件型号:F29H850TU
主题中讨论的其他器件:SysConfig、

工具/软件:

您好:

我们正在尝试将 GPIO 外设分配给 SysConfig 中 F29H850TU 控制器上的内核2。

但是、在 SysConfig 文件中、GPIO 仅在"Core 1 (CPU1)"选项卡下可用。

我确实看到了"核心选择"设置、该设置将 CPU2和 CPU3作为选项提供。

在此场景中、为特定内核分配 GPIO 的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinali:

    这是正确的方法。 虽然任何 CPU 都可以控制 GPIO 操作、但只有 CPU1可以写入 GPIO CTRL 寄存器(CPU2/3只具有读取访问权限)。  

    此致、

    Aishwarya