This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:针对我们在48V 直流输入下的要求的参考设计查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503041/tidm-hv-1ph-dcac-reference-design-enquiry-for-our-requirements-with-48vdc-input

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题:PMP23069中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:

我查看了 TIDM-HV-1PH-DCAC 文档、我们想设计 具有48V 直流输入的5KVA 单相逆变器、并且需要纯正弦波输出。 该参考是否 支持我们的要求。

请帮助我们。

谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ranjith

    该设计的额定直流输入电压为600VA 和380V。 因此、其规格差异很大。 因此、您无法按原样遵循硬件设计。 您可以 采用此设计中的控制算法和器件配置。

    如果您要在并网模式(不是独立模式)下运行逆变器、则可以遵循 pmp23069。 这是可以在并网逆变器模式下运行的 PFC。 其额定功率为3.3kW。

    谢谢你

    Amir Hussain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵意见、

    您能建议任何其他符合我们的规格的设计,即家用逆变器在线 UPS 设计中输入48Vdc(标称值)和5KVA 负载的230V 交流输出。 并且输出应该是纯正弦波。

    谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ranjit

    遗憾的是、我们没有符合上述规格的参考设计。

    谢谢你

    Amir Hussain