This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:Edge AI Studio 模型编写器-电弧故障数据

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P55X, TIEVM-ARC-AFE, TIDA-010955, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488834/edge-ai-studio-edge-ai-studio-model-composer---arc-fault-data

部件号:EDGE-AI-STUDIO
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P55XTIEVM-ARC-AFE、TIDA-010955SysConfig

工具/软件:

我想使用现有 PV 系统创建更多数据、但我对电弧故障数据有几个问题:

  1. 300nF 在 CSV 文件名中指的是什么?
  2. 用于培训、测试和验证的文件之间有什么区别?
  3. 四阶滤波器和八阶滤波器之间的数据对数据有何差异、我应该选择哪一个?
  4. 在图中、距离意味着什么?如果我想使用外部全电流互感器、我可以更改该范围吗?
  5. 在正常文件和圆弧文件中、频域中的大峰值是多少?

谢谢、谨致问候、

Cemil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是什么器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前将 TIEVM-ARC-AFE 与 TMDSCNCD28P55X 结合使用。

    此致、

    Cemil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会让器件专家了解这一主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cemil

    对迟来的答复道歉。
    为了更加清晰、您能否发送以下问题的屏幕截图?
    1.文件名  
    2.图表中的范围

    3.频域中的较大峰值。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    更多背景信息: 我正在浏览器中使用 Edge AI Studio。 在这里、我使用"arc_fault_example_dsk"数据集创建了一个示例工程。 这些文件(可能)与 TIDA-010955工程中的文件相同、但数据集包含的文件少于 TIDA-010955中的文件。 我还没有尝试编辑这些文件、因此我不确定这些.csv 文件中的内容是否不同、但它们具有相同的功能。 无需 devboard 即可访问 Edge AI Studio 并查看数据。

    答案:

    我在图片中回答了您的问题。

    谢谢你。

    Cemil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cemil:

    关于"用于培训、测试和验证的文件之间有什么区别?"

    训练文件类似于模型用于学习的笔记本/知识

    验证文件类似于内部评估-->用于在每个阶段结束时测试模型的学习情况。

    测试文件类似于学期结束考试-->用于报告模型的最终分数和指标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ki

    1.300nf 是用于电弧故障试验台去耦网络的电容器。 您可以找到有关 UL 标准的更多信息。

    3. 这取决于系统要求。 八阶滤波器对带外噪声的衰减更大、而四阶滤波器可以以更低的成本实现。 我们的电路板上有两个选项可用于评估。 如果四阶性能足够、我会推荐这一个。

    4、理想情况下,该范围不应出现在频域中。 我们致力于改进它

    5.这个峰值对应于逆变器的开关谐波。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    我还有一个问题:是否可以获取此工程中使用的 SysConfig 文件(TIDA-010955)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cemil

    遗憾的是、已发布的固件版本中不提供 SysConfig 文件。  

    谢谢你

    Amir Hussain